Plantas e Construções

OPERAÇÃO DE CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES COM ECONOMIA DE RECURSOS

O coração da LAPP bate em nossos prédios, fábricas e em todos os funcionários. Nossa cultura é colocada em prática aqui – orientada para a família, inovadora, orientada para o sucesso, orientada para o cliente e assumindo a responsabilidade pelo futuro. Isso implica a obrigação de planejar, construir e operar construções de forma sustentável. Isso também inclui identificar as maiores fontes de consumo de energia e, posteriormente, otimizar o consumo. Além do uso eficiente dos recursos, a emissão de substâncias nocivas tem um impacto significativo no equilíbrio ecológico de uma construção. A LAPP compra 100% de energia verde na Alemanha desde 2019, complementada por sua própria energia fotovoltaica e geotérmica. A maioria dos locais LAPP com locais de produção chave são certificados pela ISO14001, e as empresas de vendas também estão gradualmente seguindo o exemplo. 20 de nossas empresas na região de LA EMEA trabalham em conjunto como parte de uma certificação de matriz ISO50001. A gestão de qualidade consistente de acordo com a ISO9001 garante os elevados padrões de qualidade da LAPP, onde os produtos com alto nível de confiabilidade e durabilidade são a principal prioridade.

Com o que estamos comprometidos em termos de infraestrutura e produção:

  • Redução contínua do consumo de eletricidade em nossos próprios edifícios, além da compra de eletricidade verde (atualmente principalmente na Alemanha) e uso de fontes de energia renováveis ​​no local com alimentação à rede ou uso próprio de acordo com os requisitos legais
  • Redução de resíduos de produção por meio da otimização de processos e integração de conceitos de reciclagem de plásticos e cobre diretamente na produção ou por meio de parcerias estreitas com especialistas em reciclagem
  • Promover intensivamente a neutralidade de CO2 de acordo com os Escopos 1 e 2 do Greenhouse Gas Protocol através da renovação de edifícios e conceitos de uso integrado de energia

Exemplo: Sede Europeia do LAPP em Stuttgart

Novos escritórios, salas de conferências e um espaço de exposição dedicado à história da empresa foram criados na sede europeia otimizada para energia da LAPP, com 9.000 metros quadrados. Graças ao aquecimento geotérmico combinado com energia fotovoltaica e telhado verde, cerca de 440 estações de trabalho de escritório são usadas aqui, otimizadas para CO2. O foco é colocado no aquecimento geotérmico, que é fornecido com a energia necessária de um sistema fotovoltaico. Outros fatores também contribuem para o equilíbrio de CO2: persianas automáticas guiadas pela luz solar garantem temperaturas internas que reduzem o uso de sistemas de ar condicionado. Um grande número de espaços para ciclistas e estações de carregamento para veículos elétricos incentivam a tornar as rotas das pessoas para o local de trabalho ecologicamente corretas. Desde agosto de 2021, nossa empresa pode ostentar o prêmio "Empregador amigo da bicicleta" do ADFC (Clube Alemão de Bicicleta).

csm Gebauede Werke nachhaltig LAPP 33f50fb532