China Compulsory Certification (CCC)

China Compulsory Certification (CCC) é um sistema de certificação aplicável a determinados produtos que entram na China. O Grupo Lapp também pode oferecer soluções seguras nesta área.

China Compulsory Certification (CCC) tornou-se uma necessidade para um determinado número de produtos importados da China.
Isso inclui uma marca com <CCC>. Os cabos Lapp também são afetados pelos requisitos do <CCC> na medida em que são importados como unidades individuais e peças (não como componentes de máquinas, dispositivos ou equipamentos) e suas isenções não estão declaradas pelas autoridades chinesas.
Até cabos padrão harmonizados, como H05VV5-F ou H05VVC4V5-K são afetados pela marcação <CCC>.
De acordo com as regras de marcação, o fabricante deve ser identificável.

 

Os cabos harmonizados ÖLFLEX ® com CCC são fabricados exclusivamente em fábricas Lapp (Lapp Cableries Forbach).

Os cabos especiais Lapp que não estão de acordo com a norma  IEC / HAR são tratados como isentos.
Eles são registrados pelas autoridades chinesas e serão reconhecidos por uma declaração do importador, juntamente com o catálogo e as especificações técnicas (por exemplo ÖLFLEX ® CLASSIC 110, ÖLFLEX ® FD 855 CP , FD 855 CP ...).

service wissenscenter ccc2