SERVIÇO DE ANÁLISE E TESTE DE REDES INDUSTRIAIS
Conheça o novo serviço de análise de rede da LAPP para sua rede industrial
A crescente difusão das redes Ethernet tornou necessária a criação de novas ferramentas de diagnóstico que sejam capazes de fornecer um estado de saúde claro e imediato das redes às quais as máquinas estão conectadas. Como você pode verificar se a rede da sua fábrica é confiável e segura? A LAPP, graças ao seu serviço de análise de rede, tem a solução.

Qual é a “saúde” da sua rede industrial?
Responder a esta questão pode não ser simples e por isso mesmo o serviço de diagnóstico de redes industriais LAPP, através da utilização de ferramentas específicas e graças ao know-how de especialistas certificados, consegue dar uma resposta a esta questão.
Em que consiste o serviço de Análise de Rede?
O serviço de análise de rede da LAPP consiste em uma atividade de campo real que, graças à expertise dos especialistas em rede industrial e software dedicados, fornece um status de rede de acordo com as especificações do protocolo Ethernet em uso.
Especificamente, o serviço se traduz principalmente em:
1. Verificação de integridade da tecnologia de rede passiva (por exemplo, cabos e conectores):
- Quais regras foram aplicadas à fiação de rede da máquina e do painel de controle?
- Como os requisitos de EMC são atendidos?
- Como o estresse mecânico afeta os componentes?
- Os componentes são adequados para a aplicação?
2. Verificação de integridade da tecnologia de rede ativa (por exemplo, switches ou módulos de E/S):
- Qual é a carga da rede?
- Quão estável é o tráfego de dados?
- Qual é a qualidade da transmissão?
- Quais pacotes de dados causam problemas?
- Quão determinística é a comunicação (jitter)?
- Quais versões de firmware e hardware são usadas?
3. Identificação de erros atuais ou potencialmente iminentes
4. Compartilhando ideias para melhorias
Quais os benefícios do serviço de Análise e Testes de Redes Industriais
Ao final da atividade será gerado o seguinte:
- O mapeamento (topológico) dos nós detectados
- Uma série de documentos de teste, incluindo:
1. Dados de comunicação de rede (por exemplo, carga, estatísticas de erro).
2. Dados de configuração de rede (por exemplo: nomes de dispositivos, versões de firmware, topologia
3. Informações de diagnóstico (rede e dispositivos)
Porque é que a LAPP é o parceiro certo?
A experiência e know-how dos especialistas em análise de rede da LAPP é a garantia de um serviço de qualidade: as competências aliadas à utilização de ferramentas de medição concebidas para digitalizar toda a rede em análise, garantem um serviço de diagnóstico detalhado.
A vantagem de ter um parceiro que conhece a fundo todos os aspectos relacionados com o mundo da cablagem simplifica todo o processo de análise. Porém, identificar possíveis problemas é apenas o primeiro passo, saber resolvê-los é certamente o passo mais importante e é precisamente nisso que os especialistas do LAPP se distinguem.
Oferecer alternativas válidas para resolver anomalias presentes na rede no menor tempo possível dá ao cliente a oportunidade de focar em outras prioridades, tendo a certeza de estar apoiado em bases sólidas para sua infraestrutura de comunicação.