Meio Ambiente
Na LAPP, focamos na gestão sustentável e ecológica, bem como no uso responsável dos recursos naturais. Para reduzir nossas próprias emissões de CO₂, atribuímos grande importância à operação de nossos edifícios e fábricas com foco na preservação de recursos. O coração da LAPP bate na produção, no desenvolvimento e na administração. Estamos constantemente trabalhando para planejar, construir e operar edifícios de forma sustentável. Isso também inclui identificar as maiores fontes de consumo de energia para, posteriormente, otimizar esse consumo.
Desde 2019, a LAPP adquire 100% de energia verde na Alemanha – complementada por nossos próprios sistemas fotovoltaicos e geotérmicos. Em diversas filiais internacionais da LAPP, a eletricidade também é gerada a partir de fontes de energia renováveis por meio de sistemas fotovoltaicos próprios. Quase todas as instalações de produção da LAPP e uma grande parte de suas empresas de distribuição possuem certificação ISO 14001. Vinte de nossas empresas na região EMEA trabalham em estreita colaboração na gestão de energia como parte de uma certificação de matriz ISO 50001. Uma gestão de qualidade consistente, de acordo com a ISO 9001, garante os elevados padrões de qualidade da LAPP, que se concentra principalmente em produtos com alto nível de confiabilidade e robustez.
Nossa meta ambiental é reduzir as emissões de CO₂ (Escopo 1 e 2, ano-base: 2022) a nível corporativo em 50 por cento até 2027.
À medida que avançamos em direção a um futuro favorável ao clima, também estamos focando em nossa cadeia de valor. No espírito da economia circular, a LAPP trabalha em parceria com colaboradores e fornecedores para desenvolver ainda mais produtos e processos, a fim de evitar o desperdício e reutilizar recursos.
Rotas de transporte mais curtas, processos de envio eficientes
Nossos centros logísticos globais coordenam continuamente quais produtos são fabricados em quais fábricas ao redor do mundo e em quais centros logísticos são armazenados, dependendo de sua adequação ao nosso portfólio global ou local com considerações regionais. Isso garante distâncias de transporte menores e processos de envio eficientes, graças a soluções logísticas digitais sofisticadas.
Além disso, estamos sempre em busca de formas de otimizar as embalagens — fundamentais para a proteção e transporte seguro dos produtos — e de economizar material, por exemplo, utilizando uma alta proporção de material reciclado. Graças a iniciativas internas, a LAPP reduziu o uso de plástico em suas embalagens e aumentou a proporção de matérias-primas recicladas.
Economizar embalagens, reduzir resíduos perigosos
Entre outras ações, a espessura do filme plástico utilizado pela LAPP para embalar seus cabos foi reduzida de 80 para 70 µm.
O uso de etiquetas linerless (sem revestimento), que não exigem uma película protetora traseira revestida de silicone, permite evitar a geração de resíduos perigosos. Além disso, a LAPP oferece um serviço de coleta para a devolução de bobinas de madeira maciça reutilizáveis. As bobinas de madeira maciça que não estão adequadas para reutilização são recicladas e reprocessadas por meio de uma prensa de madeira especial. Graças a esse ciclo de reciclagem, a LAPP economiza quatro vezes o volume de descarte de madeira.
Além de projetos individuais promissores, estabelecemos como meta o desenvolvimento de uma estratégia holística de economia circular.