CRP - O CABO COMO PILAR DE APOIO NA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Em edifícios modernos, as últimas descobertas em proteção contra incêndio são colocadas em prática. A situação legal em relação à proteção contra incêndio também se desenvolveu ainda mais nos últimos anos. No entanto, não é economicamente possível adaptar todos os edifícios ao padrão atual. Em caso de incêndio, os visitantes dos edifícios geralmente têm muito pouco tempo para escapar do fogo. O maior perigo muitas vezes não são as próprias chamas, mas o desenvolvimento de fumaça e gases tóxicos que são produzidos quando os plásticos queimam. Dentro de um tempo muito curto, estes podem danificar irreversivelmente os pulmões.
Para conter este perigo, os materiais de construção são testados e classificados quanto ao seu comportamento ao fogo. Uma das classificações mais importantes é a classificação de CRP. O que a classificação CPR implica, como os cabos e fios com classificação CPR ajudam a reduzir os riscos e como você pode encontrar o melhor cabo para sua aplicação, mostraremos a você com as seguintes informações e auxílios à tomada de decisões.