Ferrovia

É um mercado em crescimento gigantesco: em todo o mundo, existem investimentos em transporte ferroviário. Os especialistas acreditam que o potencial comercial para soluções de conexão só no setor dos veículos ferroviários ronda os 500 milhões de euros. À medida que os números aumentam, também aumentam as expectativas em relação à tecnologia ferroviária e, portanto, à segurança e confiabilidade no transporte ferroviário. Normas especiais de segurança devem ser observadas e as funções devem ser cumpridas. Com nosso portfólio abrangente para tecnologia ferroviária, nós da LAPP oferecemos soluções de sistemas testadas e certificadas, para o caminho melhor e mais fácil para a aprovação de veículos ferroviários.
Confira aqui o nosso catálgo de produtos para o setor ferroviário
Quais requisitos especiais os fiod e cabos precisam atender no campo da tecnologia ferroviária?
A alta confiabilidade e o bom funcionamento dos veículos ferroviários dependem em grande parte dos fios e cabos utilizados. Quer sejam necessários para fornecimento de energia, transmissão de dados ou controle. Soluções de conexão confiáveis permitem uma operação suave e um transporte seguro.
Fios e cabos devem ter propriedades especiais para serem aprovados para uso em veículos ferroviários. A máxima segurança para passageiros e funcionários é crucial aqui.
Condições climáticas extremas durante a operação também exigem muito das propriedades dos materiais de cabos, fios, prensa cabos e conectores. A maioria dos componentes deve, portanto, ser projetada para uso em faixas de temperatura de –50° a +120°C.
O portfólio LAPP
Na LAPP sabemos o que são soluções de conexão para transporte ferroviário. Nosso portfólio LAPP para tecnologia ferroviária atende a uma ampla gama de normas e padrões de segurança. Temos mais de 40 empresas de vendas e cerca de 100 parceiros de vendas adicionais para garantir disponibilidade global e excelente serviço. Gerimos a maioria dos nossos produtos de tecnologia ferroviária a partir de stock e fazemos entregas rápidas, por ex. dentro de 24 horas na Alemanha.
O que você deve ter em mente ao selecionar o produto?
É por isso que a proteção contra incêndio em veículos ferroviários é de extrema importância e é regulamentada na Europa pela DIN EN 45545-2. Os materiais e componentes dos veículos ferroviários estão sujeitos a especificações claras. Os cabos ferroviários e as soluções de comando devem, portanto, ter as seguintes propriedades essenciais:
- Livre de halogênio
- Retardante de chama
- Autoextinguível
Os produtos utilizados não contribuem para a propagação do fogo e evitam ferimentos e danos adicionais em caso de incêndio. Além disso, os produtos também podem precisar resistir a influências externas, como impactos de pedras, torção ou vibrações fortes, bem como radiação UV, óleo e agentes de limpeza agressivos.
Por que produtos LAPP para transporte ferroviário?
Na LAPP sabemos o que são soluções de conexão para transporte ferroviário. Nosso portfólio LAPP para tecnologia ferroviária atende a uma ampla gama de normas e padrões de segurança.
Visão geral das vantagens dos produtos LAPP:
- Planta interna de reticulação por feixe de elétrons e certificação IRIS/TS 22163 na unidade de produção da LAPP Korea LLC
- Os tipos de cabos estão em conformidade com as normas EN e outras normas
- Ampla experiência no mercado de material rodante
- Os prazos de entrega mais curtos, alta disponibilidade de estoque
- Pequenas quantidades mínimas de pedido e embalagens
- Soluções completas de conexão de uma única fonte
A LAPP pode aproveitar sua vasta experiência de mais de 50 anos de desenvolvimento e fabricação, e se baseou nisso para desenvolver diversas inovações e um alto nível de qualidade e confiabilidade de produção.
Não consegue encontrar o produto certo para suas necessidades? Juntos, desenvolvemos soluções individuais, feitas sob medida para você. Nossos especialistas terão prazer em ajuda-lo.