Qualidade e meio ambiente

A qualidade é absolutamente crucial para o sucesso. Isso porque só se conquista um cliente com produtos de alta qualidade, oferecendo atendimento e serviços que possam estar satisfeito por um longo período. Ao usar nossos produtos em seus projetos, você depende da nossa qualidade. Podemos garantir isso!

service qualitaetssicherung MG 0895

A certificação garante conformidade

A certificação ajuda a garantir o cumprimento das normas e padrões dos produtos. O Grupo Lapp possui certificações em várias áreas, garantindo assim  a sua tranquilidade e segurança.

 

Controle de qualidade e DIN EN ISO 9001

Nosso controle de qualidade tem como objetivo otimizar, desenvolver e melhorar os processos e trabalhos operacionais. Para atingir esse objetivo, existe controle de qualidade de uma ampla gama de materiais, aspectos temporários bem como produtos e serviços. Aspectos como fluxo de comunicação, estratégia de manutenção, melhoria dos índices de satisfação dos clientes e a análise da motivação dos nossos colaboradores também fazem parte do nosso controle de qualidade. No entanto, a padronização de procedimentos e processos de trabalho e normas de produtos e serviços também representa um ponto importante na nossa organização. O Grupo Lapp, como um centro de distribuição e vendas, também está sujeita a todos esses controles da qualidade e é certficada com a norma DIN EN ISO 9001:2000 desde 1994.

 

Certificação KTA 1401
Esta norma regula o controle de qualidade de produtos destinados à aplicações nucleares.

 

Certificação ATEX

Quando falamos de "atmosfera explosiva" ou ATEX, falamos das seguintes diretrizes:

  • Directiva ATEX 94/9/CE no equipamento.
  • Directiva ATEX 99/92/CE no local de trabalho.

Estas diretivas têm como objetivo proteger as pessoas que trabalham em áreas de zonas com risco de explosão. A diretiva é composta de alguns requisitos fundamentais baseados na norma ISO 9001 assim como os requisitos específicos de segurança que o fabricante deve respeitar.
O cumprimento da diretiva é totalmente garantida com os procedimentos de avaliação que concedem a certificação. Desde junho de 2003, só podem usar esses dispositivos, componentes e sistemas de proteção que cumpram a directiva ATEX 94/9/CE. Na Alemanha, estas directivas foram transpostas para a lei nacional através da Lei de Controle de Explosivo (Explosionsschutzverordnung).

Muitos dos nossos produtos são certificados ATEX ou são adequados para uso em atmosferas explosivas!

 

Inspeção das matérias primas como medida de segurança adicional
A Lapp não só dá importância aos padrões oficiais e processos de certificação. Além disso, estamos constantemente trabalhando com o objetico de garantir e manter o nosso padrão de qualidade. Como líder mundial em soluções de sistemas de cabeamento e acessórios, damos ênfase especial em manter a satisfação dos nossos clientes. Para garantirmos isso, nossas matérias-primas passam por inspeções rigorosas de qualidade. Isso é feito usando equipamentos de última geração e seguindo os procedimentos de teste exigido. As mercadorias que não atendem aos nossos padrões de qualidade são automaticamente descartados.

 

Participamos de associações comerciais
Para garantirmos que possamos oferecer a mais alta qualidade em longo prazo, os colaboradores Lapp contribuem ativamente para o controle de qualidade das associações comerciais.

 

Certificado de teste para o seu pedido
Se você tem exigências especiais de segurança ou de qualidade, por uma pequena taxa, podemos checar o seu pedido de acordo com suas necessidades. Irá, é claro, receber um certificado dos testes realizados.

 

Assine um acordo de garantia de qualidade conosco
Estes contratos, que assinamos com muitos clientes, despertam muito interesse e já tem demonstrado a sua real utilidade. Tal contrato, especifica exatamente quais medidas de qualidade serão aplicadas para você. Esses acordos são válidos para todo o ciclo de vida útil do produto, desde a fabricação até a implementação. Estamos felizes de assinar um acordo de garantia de qualidade com você.