Robótica

A indústria sem robôs se tornou atualmente, em um conceito inimaginável. Em complexos processos de produção tornou-se um elemento crucial de produtividade e qualidade. Seus benefícios também significam que essa tecnologia se tornou mais dinâmicas e com maior investimento em desenvolvimento e inovação. Os cabos desempenham um papel extremamente importante neste processo.

branchen maschinenbau Robotics

Os Robôs são usados em todos os campos da indústria. Eles estão sempre em movimento e devem trabalhar de forma precisa e confiável com altos níveis de demanda e com sincronia com todos os sistemas envolvidos, o mesmo é exigido dos componentes e dos  cabos correspondentes.  Como a menor interferência pode levar a altos custos quando se trata de falhas de produção, fazemos todo o possível para garantir um confiável e bom funcionamento.

 

Conhecimento dinâmico para aplicações robóticas

O Grupo Lapp tem um grande know-how à sua disposição, bem como uma experiência de mais de 25 anos no desenvolvimento de soluções aplicadas neste segmento.

 

Laboratórios próprios para inspeção e testes

 

O objetivo é certificá-se de que as necessidades e expectativas dos clientes estão sendo atendidas. Os requisitos exigidos para esses sistemas significam que uma solução customizada é necessária para cada aplicação.

Em algumas situações, as necessidades da aplicação irá nos conduzir ao desenvolvimento de uma solução inovadora. Desenvolvemos cabos robóticos e soluções em estreita cooperação com os clientes, sempre levando em consideração detalhes como o movimento transversal da seção e das condições ambientais de trabalho na preparação do projeto.

 
As primeiras amostras são submetidas a vários testes em nossos laboratórios para que possamos atender todas as expectativas do cliente. Desta forma, o cliente pode ter certeza de que a solução está de acordo e que os riscos e os custos de inatividade da produção serão reduzidos ao mínimo.